This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:pcm1808

Guru**** 2797515 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1069890/pcm1808-pcm1808

部件号:PCM1808

PCM1808:主模式,48K 采样频率,无输出

我使用了 PCM1808主模式,md0,MD1均为高,256F,SCKI 连接到12.288MHz 活动

晶体振荡器,LRCK 和 bck 具有良好的时钟信号输出,VREF 也是2.5 (VCC/2),被测设备没有信号输出,

不管 VINR 和 VINL 是否有模拟输入,Dout 都没有输出。 从示波器中,LRCK 和 bck 同步,

这与 SCKI 不相配。 原理图与评估板相同,只不过功率滤波器电容器大于您的电容器。 请看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否同时应用了耗材和低波纹?

    SCKI 时钟的外观如何? 它是否是合适的振幅和相对较低的抖动?

    如果被测设备全部为零,则听起来设备可能会自行静音,这可能是由于时钟错误

    此致,

    阿瑟