This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:PCM2903C:VIN 上限

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1069822/pcm2903c-pcm2903c-vin-caps

部件号:PCM2903C

这是锁定线程上发布的其他问题的后续问题。 问题是,是否可以使用陶瓷电容器代替电解电容器,答案是,可以。  

当通过以下电路图中所述的放大器电路连接 VIN 时,我注意到放大器的输出信号(在示波器上查看)在连接到陶瓷电容器时下降到0伏。 当我用电解电容器替换陶瓷盖时,放大的输出电压保持不变,我能够通过 Windows Voice Recorder 应用程序录制音频。  

我的问题是为什么这种情况会发生在两种不同类型的电容器之间,为了保护 PCB 上的空间,我可以用陶瓷盖代替?

两个电容器 均为10 UF

参考:  

前视线程: e2e.ti.com/.../pcm2903c-vin-caps

电路图: www.ti.com/.../sbfa020

陶瓷帽数据表: www.digikey.com/.../3894472

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    我觉得陶瓷电容器可能会受到某种程度的损坏? 您说在输入引脚上使用串联陶瓷电容器时,放大器没有输出?

    陶瓷电容器电容在施加电压中的线性通常较小,因此我们预计陶瓷电容器会产生更差的失真性能,但您仍然应该通过它们获得信号。您是否尝试过多个陶瓷电容器?

    此致,
    阿瑟