This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:TAS2505-Q1驱动2.5W/4 Ω 喇叭的电流

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1068145/tas2505-q1-current-of-tas2505-q1-driving-2-5w-4-horn

部件号:TAS2505-Q1
“线程: 测试”中讨论的其它部件

所有 HI!

我用 tas2505-Q1驱动4 Ω/2.5W 喇叭。 Spkvdd 提供5V 电源,IOVdd 提供3.3V 电源,因为我使用的 SOC 的 IIC 和 IIS 为3.3V 电压。 那么,5V 和3.3V 的电流分别是多少?下图中的电流是多少? Itypy 和 IMAX。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng,

    IOVDD 的电流非常低,基本上可以忽略不计。 关于 SPKVDD,它将取决于播放的内容和负载,我可以运行一些测试,以提供将2.5W 驱动到4欧姆负载时的平均典型值。
    请告诉我这些数据是否适合您考虑。

    由于您没有提到 AVDD 和 DVDD,我假设您计划使用内部 LDO?

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊 凡·萨拉萨尔,你好!

    AVDD 和 DVDD 使用内部 LDO。 我只是想知道驱动4 Ω/2.5W 喇叭时5V 电源所需的最大电流。 用于选择外部电源规格。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng,

    我对 EVM 进行了测试,SPKVDD 的最大电压为5V,最高电压为~1.2A,请注意,在2.5W 至4欧姆的情况下,输出已大幅裁剪(高于10%THD+N)。 从数据表中可以看出,对于5.5V SPKVDD,25W 的电流略低于10%THD+N。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊 凡·萨拉萨尔,你好!

    1.2A Ω 的 Ω 是吗?10% THD_ 2.6W (4 μ A,5.5V),n。具有5V 电源且无失真(4 μ A)的喇叭的最大功率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是平均值,而是最大值。

    我之前的测试是在一个插座板上进行的,我在焊接板上重新进行了测试,最大值比最大值低~0.937A。 (插座连接可能有一些丢失)。

    所附的是5伏时的失真与功率图解。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊 凡·萨拉萨尔,你好!   

    我使用的是5V 电源,然后 IOVdd 使用3.3V 电源。 我想知道的是,我可以在不失真的情况下连接4欧姆扬声器的功率是多少? 在最大输出功率条件下,5V 电源的最大电流和平均电流是多少? 你可以为我确认吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng,

    从图解中,您可以考虑在1% THD+N 以下约1.8W

    关于当前测量,我必须在实验室中重新执行测试,我可以在星期二发送更多更新。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡·萨拉扎尔,你好!   

    我使用的是5V 电源,然后 IOVdd 使用3.3V 电源。 我想知道的是,我可以在不失真的情况下连接4欧姆扬声器的功率是多少? 在最大输出功率条件下,5V 电源的最大电流和平均电流是多少? 你可以为我确认吗? 在10% thd + n 时,是否可以驱动2W/4欧姆而不失真? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡·萨拉扎尔,你好!   上图中箭头的输出功率是如何计算的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng,

    我再次测试了 EVM,结果如下:

    • SPKVDD = 5V
    • 负载= 4欧姆+15uH
    • 输出功率= 2W
    • THD+N = 2%
    • SPKVDD 平均电流= 525mA
    • 峰值 SPKVDD 电流= 1.18A

    同时添加以前的结果:

    • SPKVDD = 5V
    • 负载= 4欧姆+15uH
    • 输出功率= 2.5W
    • THD+N = 12%
    • SPKVDD 平均电流= 652mA
    • 峰值 SPKVDD 电流= 1.2A

    基于上述情况,设备可以驱动2W/4Ohm < 10% THD+N

    关于功耗表,同一文档中介绍了系统设置,表标题中介绍了电压级别,所有这些测量都是在设备启用但处于空闲状态(不播放音频)时进行的。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师