This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2EVM:TPA3116D2DAD 评估板配置

Guru**** 2514895 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1067723/tpa3116d2evm-tpa3116d2dad-evaluation-board-configurations

部件号:TPA3116D2EVM
“线程”中讨论的其它部件:TLV320AIC3104

大家好,团队

我们正在将 TPA3116D2DA 板连接到 TLV320AIC3104 Codac 输出。

目前,我们正在使用 AUX 电缆通过耳机插孔向 Rin 和 LIN 提供输入。

我们在 TPA 输出的右侧和左侧连接了两个20W 扬声器。

您能否告诉我们上述情况下所有跳线的初始放大器连接。

输出:

JP1 & JP2 >> Short >> 和 JP5&JP6 >> OPEN >>声音但持续噪音。

JP1和 JP2 >>打开 >> 和 JP5&JP6 >>短路 >>无声音/无噪音/无任何内容。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你们好,团队 ,

       当我们播放 音频 文件时,   我们可以听到 声音+噪音 ,  即使  在静音 条件下 ,我们  也能听到    最大音量的噪音。

      跳线更改:-

    关闭 跳线>>JP1, JP2, JP3, JP4, JP7,  AM0~AM2

    打开 跳线 >>JP5, JP6

    2.  当 PA 获得 电源时     ,它开始产生噪音。

    正确检查 图像 和 视频 :  

     e2e.ti.com/.../VID_2D00_20220111_2D00_WA0003.mp4

    请告诉我们减少噪音的可能方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请检查连接图像:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否使用示波器捕获输入音频和输出音频?  我不确定噪音是否来自输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,迪伦·姚

    感谢您的回复。

    请简要/突出显示您想要的确切信号以及测量位置?

     我不确定噪音是否来自输入? >>是的,我感觉也一样。 即使在关闭 IMX 处理器后,我们也会听到噪音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪维什,

    要测量的信号包括:TPA3116 EVM 的输入,TPA3116EVM 的输出。

    我们想在第一步中找出根本原因电路块。我对系统的理解是:processor->TLV320AIC3104->TPA3116。  因此,现在处理器块被排除,然后通过测量的信号,我们可以识别 DAC 或 AMP 出现的问题。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,迪伦·姚

    一个更新:当我通过  AUX 电缆将 Mobile 连接到 TPA3116EVM 时,我们没有听到任何噪音,两个扬声器都工作正常。

    但当我将其连接到 DAC 时,只有放大器发出嘶嘶声和连续 噪音。

    我收集了1KHz 正弦波形文件的波形:

    PA 输入:

    PA 输出:

    我觉得 DAC 本身会产生噪音。 您能否为 MCLK 提供 DTSI 条目 并为其提供值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ,ć

    了解您的观点,即噪音来自 DAC 的可能性较高。 我会将此线程转移给 DAC 产品线支持团队。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迪伦。

    另一个帮助是,是否可以通过软件控制 SD,故障,同步,静音 PIN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪维耶什,

    现在,Out 编解码器专家已不在办公室,但在他不在办公室时,我想问几个问题来帮助调试过程。

    请分享您正在使用的 EVM 配置(可能是跳线和 AIC3204连接的图片)

    此外,请分享您对 AIC 所做的任何寄存器写入/更改(与默认值有任何差异)

    您在主机处理器和 AIC 之间使用的数字音频格式也是什么?  

    MCLK,BCLK,采样率和数据长度/偏移。 我最初怀疑数据可能未对齐

    此致,

    阿瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加到亚瑟的上述评论中。

    如果没有放大器,信号良好,则可能是带外噪音,您需要在将信号传递给放大器之前放置 LPF,否则请提供上述 Arthur 所述的信息。

    请参阅应用程序。请注意以下内容。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa313a/slaa313a.pdf?ts=1642521550010&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3104

    此致。