This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A-Q1:TAS5630B 的 DAC 选择

Guru**** 2647285 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A-Q1, TLV320DAC3100, TAS5630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1068591/pcm1794a-q1-dac-selection-for-tas5630b

部件号:PCM1794A-Q1
线程中讨论的其它部件: TLV320DAC3100TAS5630

各位专家:

你好。 很抱歉在这里打扰了你,但我想请你帮助为我的客户选择合适的 DAC。

他们正在寻找一个简单的 DAC 器件(因此不需要 MCU),该器件具有差动输出,可与 TAS5630BDKD 配合使用。 我找到 了 PCM1794A-Q1部件,这是否适用?

感谢您的指导。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie,  

    除了与 TAS5630合作外,他们在 SNR,THD,FS 和...方面还有任何具体要求? 对于包含 D 类集成的 DAC (如 TLV320DAC3100),情况如何?

    此致,

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arash,

    很抱歉,客户现在对我们的跟进问题感到困惑。 他只需要一个 DAC 转换器(独立无 MCU),您建议的部件似乎需要另一个控制器。

    似乎我没有看到 TAS5630BDKD 的 DAC 部件,您可以确认吗?

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Archie,我只是在收集更多关于他们询问的信息,以了解他们的申请以及他们需要什么, 所以 我可以与我们的团队讨论并提出建议。

     您能告诉我他们想要的简单 DAC 的所需参数吗?

    谢谢,

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,阿拉什。

    是的,我也在想。 但仍在等待客户提供有关其系统要求的更新。

    我收到他们的反馈后,将立即向您提供最新信息。

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿拉什您好,

    你好。

    客户表示他们需要 24位,48kHz 或更高的 DAC 设备。

    让我知道,这些信息是否足以满足我的需求。

    谢谢你。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Archie,  

    是的, PCM1794A-Q1应该为他们执行此操作。   

    感谢您的确认。

    此致,

    阿拉什