This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1678:关注 BJT 泄漏问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1678, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1069839/opa1678-concerned-about-bjt-leakage-issues

部件号:OPA1678
“线程: 测试TINA-TI”中讨论的其它部件

我认为这需要作为一个“电源管理”问题来处理,我认为您的产品线中没有高压电源 BJT,但我确信您对这个问题非常熟悉, 我正在尝试设计一个子系统,使用它们替换一对通过低频宽带变压器与负载耦合的真空管,并使用连接到+475伏 B+的中心抽头初级真空管。 我正在将它们作为辅助电流源连接到电源变压器的每一端,该变压器恰好由 OPA1678的任一输出驱动,每侧的输入都是交流耦合的,因此它们在输入波形的虚拟零时“交叉”。 (电路有一些复杂情况,可以将“阴极回路”移到地面以上,这样输入波形就会变为负极,但我目前不想了解这一点,电路的这一部分似乎受到了很好的控制。) 所以我遇到了麻烦,因为本来应该是“关闭”的设备实际上在进行本应是“打开”的设备时有些“中断”,因为当另一端拔出电流时,“自由端”超过了故障。 我所遇到的问题并不是晶体管的分解,而是“自由”端以错误的方式拉动电流,然后用变压器的基线围绕! 我有点被人蒙蒙蒙,因为我选择的器件是 VCEO 450伏 VCES 1000伏,并且底座被驱动到发射器级别,因此应该应用 VCES。 当我用其他具有 VCEO 800伏 VCES 1600伏电压的设备替换这些设备时,电路运行良好! 我似乎对 VCEO 和 VCES 的实际含义有着真正的误解,你能给我启迪吗? 我真的不想让新设备投入生产时遇到麻烦,看到问题再次出现,如果电源设备刚刚烧坏,我必须更换,我可以忍受这种情况, 但这种“软故障”可能会让测试技术人员变得疯狂,并让客户感到困惑! (我想用 LTSpice 模拟这种情况,但我运气好,在 Spice 模拟变压器的过程中,没有任何“缺省”变压器,没有任何接近我需要的东西。) 感谢您关注此问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰弗里,

    为了给您提供帮助,我们需要查看您的示意图,其中显示了电路配置的详细信息— —一张千字的图片。  

    随附 的 TINA-TI 原理图可作为起点 ,用于显示 您正在使用的子系统功能的实现情况。

    e2e.ti.com/.../Jeffrey-OPA1678.TSC