This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1861:采样率192kHz 的要求

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1068786/pcm1861-requirements-for-sampling-rate-192khz

部件号:PCM1861

TI 专家您好,

客户计划设计用于支持192kHz 采样频率的音频 ADC。他们选择使用 PCM1861。

主控制器不支持将49.152Mhz 连接到 PCM1861的主时钟。

我检查了 TAL 的外部时钟最大为35Mhz。 我可以将外部 OSC 用作 CMOS MCLK 吗?

他们尝试使用外部49.152Mhz OSC。这有可能吗?  如果是, 我们如何连接外部 OSC? (XO,XI,SCKI 引脚)

请检查。

谢谢你。

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部间壁芯片在3.3V 电源上工作时,提供的3.3V 时钟为49Mhz。 我建议使用22欧姆电阻器将该芯片的输出连接到接受3.3V 信号的 SCKI 引脚。 XI 可以是接地的,而 XO 可以是打开的。