This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1821:字长16位

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571, TLV320ADC3120, PCM1821, TLV320ADC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1069153/pcm1821-word-length-16bit

部件号:PCM1821
线程中讨论的其他部件:LMX2571TLV320ADC3120TLV320ADC3100

您好,专家,

我的客户正在将 TLV320ADC3120与 LMX2571 I2S FSK 模式配合使用。

TLV320ADC3120可以将单词长度调整 为16位。 此外 ,LMX2571输入为16位。

但是,由于   WW IC 供应原因,他们正在考虑将 TLV320ADC3120更换为 PCM1821。

PCM1821  是固定的32位字长度。

您是否有使用 PCM1821代替 TLV320ADC3120的方法?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muk,

    我认为在 PCM1821上没有办法改变字数长度。  

    我不太熟悉 LMX2571,但从我对 I2S 总线的理解来看,我认为您可以使用32位数据, 而 LMX2571上的 I2S 输入将数据截断为16位(16 LSB 将不起作用)-您应该通过在适用于 LMX2571的 e2e 中发布来验证这一点

    您是否考虑过 TLV320ADC3100?  此设备与 ADC3120属于同一系列,支持16位数据。但最大采样率为96 kHz。

    此致,

    阿瑟