This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何区分 TAS2110和 TAS2563?

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1068922/how-to-distinguish-tas2110-from-tas2563

“线程”中讨论的其它部件:TAS2563TAS2110

我们设计并制造了一台带有 TAS 放大器的设备。 在一个版本中,我们有 TAS2110,而在另一个版本中,它是 TAS2563。 如何通过软件识别放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maciej 您好,

    我认为您可以在第0页上阅读寄存器0x7d

    • TAS2563应返回0x10
    • TAS2110应返回0x00

    您可以在自己的一侧检查以确认。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很有用,谢谢!

    BTW。请修复 TAS2563数据表。 就这样

    8.5.60 REV_ID (页面=0x00地址=0x7D)[重置=0h]

    感谢你的帮助。