This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:混合模式下的 PVDD 电压设置

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1068942/tas5805m-pvdd-voltage-setting-at-hybrid-mode

部件号:TAS5805M
“线程”中讨论的其它部件:TAS5805

您好,

我发现 TAS5805在混合模式下工作时,需要设置 PVDD 电压。 在我的应用程序中,我们将更改 PVDD 动态。  我想知道,如果 PVDD 设置与混合模式下的实际电压不匹配,会产生什么影响。

谢谢,

皮尔森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,皮尔森

      它可能会使混合动力在完美状态下无法工作。 混合动力的最大优势是在不影响 THD 的情况下减少功率损耗。 这两种情况可能会在您的使用条件下受到影响。 但不会有太多的感情。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,它不应该有功能损失? 只有能效性能会产生影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,不应该影响这些功能。