This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2-Q1:THD 和 SNR 性能

Guru**** 2384220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1068717/tpa3118d2-q1-thd-and-snr-performance

部件号:TPA3118D2-Q1

大家好,团队

1.为部件 TPA3118D2QDAPRQ1提供1W 和20W 的 THD 和 SNR

2.为部件 TAS5803M 提供1W 和20W 的 THD 和 SNR

3.提供上述部件 TPA3118D2QDAPRQ1的差异

TAS5803M (THD 和 SNR 1W 和20W 性能级别,1kHz)

谢谢,

西达帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Siddappa,

    请在数据表第8页图解中找到 THD 数据。

    请根据信号水平/65uV 计算 SNR。

    我们没有 TAS5803M。

    谢谢。

    迪伦