This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:全尺寸输入的电源电压依赖性

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1068697/pcm1840-supply-voltage-dependence-of-full-scale-input

部件号:PCM1840

大家好,团队

在数据表的7.3.5中,它表示如果 AVDD 为3V 或更高,VREF 将保持在2.7V,全刻度电压将为2V 有效值。
如果 AVDD 在建议的3~3.6V 电压范围内,假设满刻度电压不会波动,这是否正确?
我想确认全刻度电压是否不会随 AVDD 变化。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,柳

    您的理解是正确的。

    如果 AVDD 高于3V,则 VREF 将保持稳定的2.7V。在这种情况下,全刻度输入电压将始终为2Vrms。

    我无法评论 AVDD <3V 的设备性能,因为这不是推荐的操作区域

    此致,

    阿瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arthur

    感谢您的回复。
    我理解得很好。

    此致。