This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:THD 和 SNR 性能

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1, PCM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1068714/tlv320aic3104-q1-thd-and-snr-performance

部件号:TLV320AIC3104-Q1
“Thread: PCM5121test (线程:PCM5121,测试)”中讨论的其它部件

大家好,团队

请提供以下查询的答案。  

1.为部件  TLV320AIC3104-Q1提供1W 和20W 的 THD 和 SNR

2.为部件 PCM5121提供1W 和20W 的 THD 和 SNR

3.提供上述部件 TLV320AIC3104-Q1和 PCM5121的差异(THD 和 SNR 1W 和20W 性能 级别)

谢谢,

西达帕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表了解感兴趣路径,并检查为 THD 和 SNR 参数指定的测试条件和输出级别。

    不能使用1W 或20W。

    此致。