This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:输出电路的扬声器选择问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203, TPA2012D2, TPA2011D1, TLV320DAC3101, TAS2110, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1068400/tlv320dac3203-speaker-selection-question-for-output-circuit

部件号:TLV320DAC3203
线程中讨论的其他部件: TPA2012D2TPA2011D1TLV320DAC3101TAS2110TAS2505

您好,

我被授予 TLV320DAC3203示例立体声编解码器,用于2个1.5W 8欧姆扬声器。

从我看到的设备中,需要在输出上使用具有16或32欧姆阻抗的耳机。

我可以使用哪种电路来调整 TLV320DAC3203以与8欧姆扬声器配合使用,还是最好选择更适合应用的不同编解码器?

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,卢克,

    为了将1.5W 的功率推入8欧姆扬声器,您需要一个功率更高的驱动器,您可以考虑以下几个选项:

    • 将 TLV320DAC3203的立体声输出连接到另一个放大器,如一对 TPA2011D1或 TPA2012D2
    • 检查其他 DAC,例如 TLV320DAC3101,它具有立体声 D 类驱动器,尽管功率规格比您的要求低一些。
    • 还有其他用于提高功率的数字输入放大器,但大多数选项为单声道,您可以考虑2个放大器单元,如 TAS2505 或 TAS2110

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好,

    我将按照建议将 TLV320DAC3203连接到另一个放大器的原型,以开始使用。 感谢您的建议,非常感谢!