This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3263EVM-U:TLV320AIC3263EVM-U 未通过 USB 进行预侦察

Guru**** 1187830 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3263EVM-U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1068153/tlv320aic3263evm-u-tlv320aic3263evm-u-not-recongnized-via-usb

部件号:TLV320AIC3263EVM-U
“线程”中讨论的其它部件: TAS1020B

您好,

我在大学的实验室工作,现在我开始使用 TLV320AIC3263EVM-U 评估板。
我以前从未使用过另一个 TI 编解码器,所以现在我没有太多经验。

今天早些时候,我与董事会合作,一切似乎都很顺利。
休息期间,我从电脑上拔下了设备的电源插头。

当我回来时,我将其重新插入计算机的 USB 端口,但设备不再被识别。
我已经尝试了好几次了,但都不起作用。 无论是使用“编解码器控制”还是 PurePath Studio,我都无法连接到编解码器。

此外,TAS1020B 旁边的2个 LED 不再发光。
我很确定他们以前都在发光。

有什么方法可以恢复编解码器板?
我尝试 了 USBfirmware_V0304_Portable 软件包中的 DFUTest.exe,但它表明未找到 DFU-Device。

如果有人能帮我解决我的问题就更好了。

请提前感谢
Onur