This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:电感器拆卸

Guru**** 2768975 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1067946/tas2563-inductor-removal

部件号:TAS2563

你(们)好,

 对于 TAS2563,建议在没有连接 VBAT 和 SW 的电感器的情况下使用它。

如果没有电感器,我们的 VBAT 和 PVDD 将为5V0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    如果您不需要内部增压,则可以卸下电感器,但在这种情况下,请确保将增压设置为始终关闭,并将其禁用,与使用外部 PVDD 时的操作类似。
    您可以将 VBAT 短接至 PVDD,也可以让连接保持原来的打开状态。 如果未在外部连接,即使禁用了升温,VBAT 也会在内部转至 PVDD。

    请注意,默认增益为16dBV,输出将在大约-6dBFS 输入处进行剪辑。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与使用 TI 的 D 类电流相比,这样做是否有任何缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼尔

    这不是常见的用例,但我认为这样做不会有什么缺点。 我认为您的系统当前没有在设备上启用增强功能? 否则,您可以使用升压,并能输出更高的功率。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师