This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3120:AVSS 位于何处

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1067941/tlv320adc3120-where-is-avss

部件号:TLV320ADC3120

大家好,团队

我发现 AVSS 与 VSS 分开讨论,如下所示,但我在 TLV320ADC3120引脚配置上找不到 AVSS 引脚。 这是否意味着 VSS=AVSS,而“VSS (散热垫)”与“VSS”不同?

此致,
卡兹托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuto,

    在这种情况下,我认为 AVSS 是指 VSS 引脚,而 VSS 是指散热垫。

    ADC3120的姊妹部分是 ADC3140,ADC3140有 AVSS 引脚,数据表的版本有点旧。 我怀疑数据表的“绝对最大值”部分是从 ADC3140复制到 ADC3120的。 这是一个错误,我们将记下并更改它。

    这意味着 VSS 引脚和 VSS 散热垫之间的电位差不应超过0.3V

    此致,

    阿瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur,

    我知道这只是一个错误,将得到修正。 感谢您的支持!

    此致,
    卡兹托