This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:故障和断针连接

Guru**** 2668255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1068098/tpa3111d1-fault-and-shutdown-pin-connection

部件号:TPA3111D1

大家好,团队

根据 EVK 的规定,如果我们将 故障和断路引脚连接在一起, 它将允许放大器在 发生短路保护事件后自动复位。 在这种情况下,我们是否需要与此引脚建立任何 MCU GPIO 连接?

我们对 GPIO 有限制,因此必须将任何 MCU GPIO 连接到 故障和停机引脚上吗?

我们只想将“关机”和“故障”引脚绑在一起,而不需要 MCU 的额外 GPIO。 它是否起作用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    SD 和故障引脚连接在一起而不带 GPIO 正常。 您应该在 SD 插针上添加拉杆以使设备正常启动。

    连接至 MCU 将让 MCU 知道 TPA3111上发生了故障。

    此致,

    德里克