This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:空闲通道检测功能

Guru**** 2975120 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1068139/tas2110-idle-channel-detection-function

部件号:TAS2110

大家好,  

以 PN TAS2110 EVK 与 TAS2110 EVK 并行处理 PCB 为例,数据表中提到了,可能软件 PPC 上的 I²C 监视器也有一些差异。

 怠速通道检测开关

 

在 PPC 上切换此功能,我们可以在寄存器页面= 0x00地址= 0x3E 上看到写入配置。

在这种情况下,我们在数据表中找不到此函数的任何引用。 仅描述了地址0x3D 和0x3F。

此函数是否具有限制性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,费尔南多

    正确的做法是,有些保留寄存器即使用作设备配置的一部分,也不会包括在数据表中。 这些寄存器中的大多数都是使用一系列系数设置的,因此使用 GUI 更容易设置,而不是手动计算所需的值。

    如果需要,使用 I2C 监视器是进行简单 I2C 更改的好选择,但是如果要在单个脚本中获取所有配置,则始终可以使用终端系统集成面板。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师