This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5532:NE5332的输入电压设计

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: NE5532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1067582/ne5532-input-voltage-design-of-ne5332

部件号:NE5532
“线程: ABS测试”中讨论的其它部件

尊敬的团队:

我的客户使用 NE5332作为产品。

Vcc-Max 在数据表中可达到22V,

但我发现建议的 Vcc 最高可达15V
我们的产品 Vcc 将使用19V DC,使用19Vdc 输入是否有任何问题?

感谢您的评论。

此致,

巴德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bard,

    绝对最大供电电压为44V (22V --22V)

    建议的电源电压最高为30V (15V --15V)

    [引用 userid="121182" url="~ë/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1067582/ne5532-input-voltion-design of -ne5332"]我们有一个使用19V DC 的产品 Vcc,是否有任何使用19Vdc 输入的问题?

    如果您所指的是+19V 和接地,则电源(19V)正常,但请记住,NE5532不是轨对轨输入,也不是轨对轨输出。  

    如果您是指-19V 和+19V,则设计(38V)位于30V 测试和44V ABS 最大值之间的边缘。 一定要确保供应不会变得更大,包括峰值和瞬变。 它应该运行良好,但它可能不可靠,使用寿命更短(与30V 相比)