This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3126D2:TPA3126D2

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1067570/tpa3126d2-tpa3126d2

部件号:TPA3126D2

尊敬的先生:  


我遇到了与您在下面讨论的内容相同的问题,

我在这种设计中遇到的问题是,芯片将以一个增益通电,然后在一段时间后(如果温度较低,几分钟后),增益将下降4-6dB,同时输入信号保持不变。  故障线从不会被激活以指示某些故障(热,电流等)。  收益只是下降了。  此问题似乎与散热相关,且此情况似乎已锁定。  在这种“热折叠”状态下,我可以手动将故障线路拉低,喷洒防冻剂,直到停止喷洒防冻剂后,该情况才会再次出现。  然后它又回来了。

这种降低的输出情况也很稳定。  换言之,没有看到继续减少产出的情况。  事实上,我可以增加向安培输送的信号,它将增加输出而不会进一步降低。

此问题是否已解决? 如果是,你能告诉我结果吗?

请提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我记得其他 E2E 主题的问题报告。 经过一些讨论后没有更新,因为我们没有得到任何更有用的信息。

    此致,

    德里克