This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:TAS5766M

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1067445/tas5766m-tas5766m

部件号:TAS5766M

我的设计中有两位发言人。 我想用 TAS5766M 以单声道模式驱动两个扬声器。  只有一个扬声器需要智能放大器。  第二个扬声器不需要智能放大器模式,可以在基本模式下驱动。  是否可以在基本模式下驱动一个扬声器,在智能放大器模式下驱动另一个扬声器。  这可以通过 TAS5766M 来实现吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    [引用 userid="152445" url="~ë/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1067445/tas5766m-tas5766m"]我想以单声道模式驱动两个扬声器

       正如您所说,您希望以单声道模式驾驶。 一个5766安培只能有一个单声道输出,因此您需要使用两个5766驱动两个扬声器。 当然,您可以将不同的 I2C 代码写入这两个5766中,以便只有一个代码在智能放大器模式下工作。