This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5414C-Q1:TAS5414C-Q1

Guru**** 734270 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5414C-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1071498/tas5414c-q1-tas5414c-q1

部件号:TAS5414C-Q1

尊敬的。 专家。

我使用 TAS5414CQ1 (硅片上硅片作为 XTAD5414CQ1)作为主控。
我有一些问题。

1.在“全部播放”或“全部静音”状态下,控制单个频道时会发出砰声,如下所示。(反之亦然)
您的 EVM 板上也会出现这种情况。
W 0x0C 0x00 -> 0x0C 0x03
W 0x0C 0x00 -> 0x0C 0x0C
宽0x0C 0x00 -> 0x0C 0x0F
W 0x0C 0x10 -> 0x0C 0x03
W 0x0C 0x10 -> 0x0C 0x0C
W 0x0C 0x10 -> 0x0C 0x0F

此时,静音引脚的波形将作为附加文件。 此波形是否正常?

我已附上设置值和电路图。 请建议如何避免流行噪音。

2.产品分离效果不好。
例如,当1 kHz 信号连接到 R CH 且没有信号连接到 L-CH 时,RCH 信号以低噪声输出到 L-CH。
当使用示波器检查 L-CH 输入时,没有信号干扰,但您可以听到扬声器发出的小声音。
数字 AMP 似乎有干扰。 请您查看可能是什么原因?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../CMM30_5F00_AMP_5F00_PCB_5F00_2022_2D00_0123_2D00_1109_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    詹姆斯

    关于问题1:从波形看,设备在静音后再次开始输出。 您是否可以捕获 PWM 波形以及最终输出波形? 有了这一点,我们就可以更好地理解序列的方式。

    关于问题2:您是否使用 AP 测量了分离级别的多少? 通常是由两部分引起的珍珠问题:

    1.模拟输入连接到另一个通道。 2,输出电感器是一种开放式机架电感器,泄漏严重,并与另一个通道耦合。   

    请您对这两个因素采取一些隔离措施吗?

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的。 姚

    感谢您的快速响应。

    我已重新安排我的问题如下。 请再次检查。
    1.控制待机引脚从低到高,并在大约500毫秒后发送 W:0x0C 0x10或 W:0x0C 0x00以产生小噪音。 噪音似乎是由 Hi-Z 状态变为 None Hi-Z 状态时产生的。 是否有办法解决这种噪音?
    是否有启动顺序? 您能给我提供与此相关的任何文档吗?

    2.在正常操作(所有通道播放)期间,如果发送了 W: 0x0C 0x03或 W: 0x0C 0x0C,则会发出弹出噪音。 EVM 中也会出现此问题。 是否有办法解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    詹姆斯

    感谢您重新安排您的行程。 基本上我理解您的问题,波形中似乎出现异常,并发出这种噪音。 一些怀疑点是: 我看到输入 P 和输入 M 出现错误匹配,因为 P 和 M 应看到相同的阻抗,以确保偏压设置在同一上升边缘。虽然 R343和 R3在 P 使用,但在 M 则不会出现任何问题   

    您是否会尝试卸下 R343和 R3以查看噪音是否降低?  其他频道也是如此。

    此外,我仍想确定是否还有其他原因。 那么,请 捕获 PWM 波形以及最终输出波形? 有了这一点,我们就可以更好地理解序列的方式。

    [引用 userid="459531" url="~ë/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1071498/tas5414c-q1-tas5414c-q1/3971149#3971149"]

    1.控制待机引脚从低到高,并在大约500毫秒后发送 W:0x0C 0x10或 W:0x0C 0x00以产生小噪音。 噪音似乎是由 Hi-Z 状态变为 None Hi-Z 状态时产生的。 是否有办法解决这种噪音?
    是否有启动顺序? 您能给我提供与此相关的任何文档吗?

    [/引用]

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,詹姆斯,

    迪伦在中国新年期间已不在办公室。  让我解释一下待机和静音如何在该设备上工作。

    1.当 TAS5414C-Q1从 HI-Z 转换为静音时,输出将从非切换转换为切换。  共模斜坡的过渡时间称为 TCM。  在这段时间内,PWM 将上升到50%占空比,并设计为尽可能无弹出 。它将使用两个寄存器命令执行此操作。

    2. 通过共模斜坡阶段后,如果没有弹出窗口,则无法将信道自己放入或退出 Hi-z。  这是因为缺少 TCM 时间。  只有当所有4个通道都处于过渡状态时,才会使用 TCM 时间和增益(增益斜坡时间)。  除了将所有四个通道同时置入静音和 Hi-Z 外,您听到的弹出没有解决方案。

    此致,
    格雷格·斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的。 迪伦

    很抱歉,我们没有设备可以查看完整数据。

    电源打开时,发送的第一个数据如下所示。

    (下方四个波形是方形部分的缩放。)
    1. R:0x00 (检查保护字段并比较0x00)
    2.宽:0x0C 0x10
    3.R:0x00 ~ 0x13 (读取所有数据)
    4.W:0x08 ~ 0x10 (写入所有数据)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,詹姆斯,

    我对您的代码发表了如下评论:

    1. R:0x00  #阅读故障寄存器以清除任何故障
    2. W:0x0C 0x10 将所有四路输出置于静音模式。  输出以50%的转接,无音频
    3. R:0x00 ~ 0x13  #读取所有寄存器  
    4.宽:0x08 ~ 0x10 #写入所有数据

    这一点应该稍微改变一下。 我要将步骤2移至末尾。 在执行寄存器设置之前,不要启用输出。   您在哪一步获得了一个流行音乐?  何时取消信道静音?

    此致,
    格雷格·斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的。 斯科特

    感谢您的大力支持。

    我可以听到步骤2中的杂音。
    解码媒体 IC 时,将释放静音(执行步骤2后约2-3秒)

    正如你所说,我修改了如下,但步骤5仍有杂音。
    1. R:0x00 #阅读故障寄存器以清除任何故障
    2. R:0x00 ~ 0x13 #读取所有寄存器
    3.宽:0x08 ~ 0x10 #使用读取所有寄存器值写入所有数据(0x0C 寄存器值为0x1F)
    4.延迟10毫秒
    5. W:0x0C 0x10将所有四路输出置于静音模式。 输出以50%的转接,无音频
    6. W:0x0C 0x00在2-3秒后将所有四个输出置于取消静音模式。

    我认为,流行噪音与待机密切相关。
    在从低到高控制待机模式后执行上述过程时会发出爆音。
    但是,待机保持高电压状态时没有杂音。
    我之前已经讨论过这个问题。 当从 Hi-Z 状态更改为无 Hi-Z 状态时,噪音似乎会出现。
    你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    詹姆斯

    您何时操作/待机引脚?  应在步骤1之前释放待机模式。  待机模式将重置 I2C。  仅当系统首次打开且系统最终关闭时,才应使用此功能。   

    此致,
    格雷格·斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的。 斯科特

    大约2.5秒前,我将待机插针设置为高电平。
    我捕获了 I2C 通信线路和备用引脚的波形。
    希望所附图片能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,詹姆斯

      我们将花一些时间讨论这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,詹姆斯,

    您能描述如何测试流行噪音吗?  大多数放大器中都有一些非常低的弹出电平。  通常不明显。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置值时发出的爆音 被我们的客户接受。
    感谢你的帮助。
    我们的 H/W 设计团队有疑问。
    如果我在不使用 S/W 静音的情况下应用 H/W 静音,大约18mS 后声音将完全停止。
    其波形如附图所示。


    这是正常行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,詹姆斯,

    这取决于 H/W 静音的方法。  静音帽可能有18毫秒的放电时间。  因此,我认为这是正常的。

    此致,
    格雷格·斯科特