This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244:静音功能

Guru**** 2693335 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3244, TPA3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1072651/tpa3244-mute-function

部件号:TPA3244
线程中讨论的其它部件: TPA3220

大家好,团队

我的客户希望 TPA3244替代 TPA3220,但专用设备软静音(3220中为9.4.4)未在3244中明确列出。  相反,CSTART 引脚具有相似的描述和计时图(3244中为11.2),还需要外部盖。  注意到上限值可能与 EVAL 板数据表中的值不同。

 

我想知道客户是否可以实施 TPA3220数据表中建议的相同静音电路,但连接到 C_START 引脚。  他们需要产品中的静音功能,TPA3244才能成为真正的替代产品,而不必重新设计 前置放大器来处理静音。  已理解的3244不是直接替换,但小型 PCB 更新(用于第二个 PCBA)可以使其成为生产的可行选择。

 

谢谢,

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好康妮,

    这将不起作用,因为 CMute 在内部是不同的。  断言 CMUTE LOW (CMUTE 低)将启动设备的软静音功能。 软静音功能启动输出的降级序列,并在降级完成后,输出 FET 进入 Hi-Z 状态。 所有内部电路都在软静音状态下通电。 软静音功能的外部控制必须在未接合时提供高阻抗输出(漏极开路输出),以允许 CMUTE 节点在取消断言和断言重置时在设备上升和下降过程中充电/放电。

    您不能断言 C_START 仅仅是由电容器决定设备的上升和下降速度,因此可能会导致音频伪影。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢路易斯!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    只是跟进一下。

     TPA3244是否有任何外部控制静音功能?  没有此功能会导致替代设计出现问题。

    客户不清楚他们前面的问题是否被理解为具体实施,因此他们在此处重新加以阐述。 如有必要,可以调整1k 的值。  这是 TPA3220推荐用于 C_MUTE 引脚的静音功能(也带有外部定时盖)。  

    查看 TPA3244的通电计时表(来自/重置设置上限),它与 TP3220非常相似,特别是预充电(忽略200ms vs 20ms)和 C_MUTE 和 C_START 引脚的以下启动斜坡顺序(均带有外部计时盖)。  如果 C_START 被保持在低位(或强制降低),那么类似的“软静音”功能是可以实现的,这似乎是合乎逻辑的。  

    如果答案仍然是“内部设备不同,因此无法正常工作”,那么您能否建议,即使拓扑需要更改(来自漏极开路 FET),也可以通过存在外部控制逻辑信号(对于3220上的 C_MUTE)来实现功能。  相反,他们可以从外部控制/重置静音功能,但不确定这是否会导致其他不需要的噪音伪影,或者设备输入针脚上仍然存在输入信号问题。  这是与另一台设备 TPA3112配合使用时出现的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好康妮,

    该外部电路不起作用,因为内部引脚不同,因此不起作用。

    静音和重置之间的区别在于,当它们都启动输出的降级序列时,输出 FET 在降级完成后进入 Hi-Z 状态。 所有内部电路都在软静音状态下通电,但在复位期间内部电路都关闭。

    这与 TPA3112上的 SD 行为不同,因为 TPA3244在重置时具有降序序列以减少音频伪影。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    您是否有实施静音功能的建议?

    目前,客户只能考虑使用3220上 CMUTE 的逻辑信号重置设备,同时限制音频输入信号以避免超过输入引脚的最大额定值,前提是重置期间内部偏置处于非活动状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好康妮,

    在重置过程中,内部偏置将被缓降并处于非活动状态,因为它会关闭零件。 除了使用重置引脚并确保在关机状态下处理输入之外,没有其他建议。

    此致,

    路易斯