This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:每个总线线路的电容负载包括传输线路电容?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1072295/tas5805m-capacitive-load-for-each-bus-line-includes-transmission-line-capacitance

部件号:TAS5805M

你(们)好

6.6数据表(修订版 D)中提到的正时要求电容负载必须最大为400 pF。

此要求是否包括传输线路电容?

此致,

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hideki,

    是的,400pF 包括网络上的所有电容。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪伦,

    假设线路电容,它通常是通过声学法( https://www.emisoftware.com/calculator/microstrip-capacitance/等网站上的一个定标器 )还是 通过其他方式进行定标?

    此致,

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hideki

      您可以使用常规计算。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Shadow,

    我理解客户应该使用一般计算来估计。 但客户担心如何确定在没有 CB 测量的情况下是否违反了 I2C 规范。 如果其他正时参数符合要求,客户可以判断电路是否正常? 例如,最短上升/下降时间有一个 CB 参数,计算得出的 CB 值是否正常?

    此致,

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hideki

      使用计算的 CB 是可以的。 寄生电容的值很难精确,计算方法有很多不同,结果可能不同。 但它们都很小,选择一个可以使用。 一些客户可能会在 I2C 线路上添加 RC 滤波器,此 C 值要大得多。 每条线路的最大总电容应小于400pF。