This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:寄存器配置

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1072856/tas5805m-register-configuration

部件号:TAS5805M

调试5805时,可以直接在 PPC3中导出.h 头文件。 我想知道,在配置 PA 时,我是否必须按此头文件中的顺序配置所有寄存器,因为同一寄存器的许多配置都是重复的。 只配置一个最终配置是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Junior

      是的,您需要配置所有寄存器。 这些寄存器似乎是重复的,是正确的顺序,比如先设置 Hi-Z,然后在最后设置播放,或者查找正确的书籍和页面。 EQ/DRC/AGL 设置的寄存器不会重复。