This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:如何处理引脚

Guru**** 2638645 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1072746/pcm3060-how-to-handle-the-pins

部件号:PCM3060

大家好,团队

我已在其他帖子中确认,在 PCM3060中未使用输入引脚(25,26引脚)时,最好使用交流耦合连接到 GND。
如果我按如下方式处理输入引脚,可能会出现哪种问题?
-GND 连接,带100Ω Ω,不带交流耦合器
-GND 连接,带10kΩ Ω,不带交流耦合器
-打开

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    使用保护盖接地的原因是阻止直流,因为某些输入引脚具有直流偏置,因此您不想直接对地短路或使用电阻器来消耗电流。

    另一方面,如果保持打开状态,将会接收到不需要的信号,我们建议使用 AC 到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。
    我理解每个州。

    此致。