This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:数字 Clipper 操作

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1072453/tas5760m-digital-clipper-operation

部件号:TAS5760M

大家好,

当我们配置在软件控制模式下操作设备时,“数字剪辑”能否像数字音量一样动态移动?

此致,

山田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯塔

    已经有音量控制寄存器,为什么需要使用数字剪辑功能作为音量?  此外,数字剪贴器正在 裁剪输出,这对 THD 不是很好。因此,这种方法不是建议的。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的迪伦:

    感谢你的回复。

    我们的应用是电子音乐仪器。
    然后,我们不想在播放时更改音量。

    使用剪贴器的目的是保护扬声器。

    然后,我们想知道动态移动数字剪辑。

    此致,

    山田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯塔,你好

    对于数字剪贴机,它用于设置可发送到放大器的最大数字值的限制,对于扬声器保护,就像您所说的那样,情况更是如此。 它是具有参考二进制电平集的数字比较器,以参考电平值替换参考电平以上的所有信号。

    此致,

    路易斯