This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828MEVM:PowerPAD 连接

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5828MEVM, TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1072622/tas5828mevm-powerpad-connectoin

部件号:TAS5828MEVM
“线程”中讨论的其它部件: TAS5828M

您好,  

我们是否有适用于 TAS5828MEVM 的细菌文件? 如果不是,您能告诉我们图层数吗?  

此外 ,TAS5828M 数据表还提到,为了 获得最佳性能,顶部 PowerPAD 应接地。  开发板上有一些螺钉用于将散热器安装到印刷电路板上,但它们是非电镀垫,因此它们只是浮动的。  应该通过散热器将 PowerPAD 连接到地面吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JDJ,

    此接地连接建议不适用于设备功能。 无论散热器是否接地,该设备都可以正常工作并具有音频性能。  它仅用于散热,无电气功能。  

    我们提到的这种接地连接是为了电磁干扰。 如果散热器是电动浮动的,则设备散热垫上的任何噪音都将通过寄生电容与散热器耦合,这可能导致潜在的 EMI 问题,因为散热器基本上会充当天线。

    如果您没有太多的 EMI 问题,则应该只连接散热器。

    我将向 Gerbers 发送一封电子邮件

    此致,

    路易斯