This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:来自耳机的 OPA 1622发热声音

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: NE5532, OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1072762/opa1622-opa-1622-sizzling-sound-from-headphones

部件号:OPA1622
“线程”中讨论的其它部件:NE5532

尊敬的先生

我正在使用 DIP 8配置中的2个 OPA 1622运算放大器替换我的 Douk 音频 B4-X 混合耳机音管放大器附带的2 x NE5532。  最近,耳机发出了一种发烫的声音。  当放大器上的音量电位器一直旋转到最大值时,声音会逐渐减弱。  但是,在收听音量时,这种发热的声音会淹没耳机中的任何东西。

请提供建议?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,查米莎,

    OPA1622不提供 DIP 8封装;您是否使用某种转换板?   

    一般来说,您没有理由在 OPA1622上听到更多的噪音,它的电压噪音较低,电流噪音与 NE5532相当。  您是否有可以分享的示意图?   

    此致,
    迈克