This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:录制噪音

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1072478/tlv320adc3101-recording-noise

部件号:TLV320ADC3101

大家好,团队

我的客户使用 adc3101进行麦克风信号转换和差分输入(IN1L 和 IN1R)。 采样频率为48kHz,MCLK 频率为12.288mhz,由 SOC 提供。 所记录的数据有异常的低频噪声,SRN 约为60dB (FS=48kHz,30dB PGA 增益)。如何降低记录噪声?

此致,e2e.ti.com/.../session_2800_1_2900_.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    您能否详细解释您共享的寄存器配置中的语法?

    您还可以分享完整的 I2S 时间安排和示意图吗?

    此致,

    阿瑟