This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:Opa1622

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1072590/opa1622-opa1622

部件号:OPA1622

大家好,团队

我的客户在输入/输出和差分输出级使用 opa1622 (驱动32欧姆耳机,每 声道40mW)。 opa1622的电源电压为+/-5V。 电路的这一部分需要多少电流?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,

    这取决于差速器阶段的设置方式。 我在蒂娜(已附加)中组合了两种拓扑。 第一种拓扑使用差分输出,每个输出具有32欧姆,一个用于左通道,一个用于右通道。 第二种拓扑在左通道的差分输出和右通道的重复电路之间使用一个32欧姆负载。  

    对于32欧姆的每通道40mW,我正在计算1.13Vp 或2.26Vpp 的输出电压。 让我知道我在这里的假设是否与客户提供的内容相符。  

    拓扑1:此电路使用的电流更少。  

    在下面,您可以看到设备的 IQ 为2.6 mA,输出信号的电流将消耗每输出36.78 mA 的额外电流。 总电流大约为78.7mA。  

    拓扑2:此电路将增加一倍。 所示只是左侧通道。 正确的信道将是重复的。  

    对于左通道,两个安培加负载电流之间的总电流将为77.2mA。 右侧通道电路的总耗电为154.4毫安。  

    e2e.ti.com/.../OPA1622-Headphones.TSCe2e.ti.com/.../OPA1622-Headphones-Topology-2.TSC