This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6135A2:TPA6135A2和 TPA6132A2之间有何区别?

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6135A2, TPA6132A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1072597/tpa6135a2-what-are-the-differences-between-tpa6135a2-and-tpa6132a2

部件号:TPA6135A2
线程中讨论的其他部件: TPA6132A2

大家好,团队

我的客户希望将 TPA6132A2替换为 TPA6135A2。 原理图是否需要更改?应 考虑任何事项?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,您好!

    唯一需要考虑的变化是针脚6和7。 根据他们当前的连接情况,这两种方式都可以使用。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师