This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:11针(VDD)对地短路

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1072428/tpa3255-the-11pin-vdd-short-circuit-to-ground

部件号:TPA3255

大家好,团队

我们的客户在上遇到设计问题 。 他在50V 的 PBTL 中使用1个 TPA3255为低音扬声器提供200W 的4欧姆。 TPA3255没有输出,TPA3255的11引脚(VDD)在接通电源后很容易对地短路。 他多次审查了设计,但仍然无法找到其设计容易损坏 TPA3255的原因。 请他提供帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃里克,

    我仔细阅读了描述,并获得了以下提示:

    TPA3255无输出。 所有设备都不输出,还是只有某些设备没有输出?  PWM 是否开始切换然后停止切换? 您可以捕获 PWM 输出的波形吗?

    2. TPA3255 VDD 针脚损坏。 损坏是在设备损坏后发生的吗? 还是先损坏 VDD?

    3. TPA3255损坏。  它在什么条件下会损坏? 在设备无输出或仅首次开机损坏后?

    迪伦