This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4562:低音噪声

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1072172/lm4562-noise-in-bass

部件号:LM4562

大家好,团队

寻求您的帮助,解决客户使用 LM4562的耳机放大器设计问题之一。 主要问题是低音发出嘈杂的嗡嗡声。

有关设计和问题的详细信息,请访问 :https://www.reddit.com/r/diysound/comments/sc90gn/phds_4_opamp_works_but_doesnt_sound_right/

我们最初想知道这个问题是不是由耳机端口被焊接造成的。 客户随后焊接了端口 ,但 问题仍然存在。 他们还尝试了不同的耳机,但仍遇到同样的问题。

非常感谢您对可能导致此问题的原因所提供的意见。 提前感谢!


此致,

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jejomar,

    嗡嗡声或 较低频率 的响声是什么? 这是否一直在发生? 还是只是在玩东西时?

    隔离放大器以了解这是噪音耦合还是一些振荡问题非常有用:

    • 尝试使用交流将输入与接地连接到电容器(或来自电源的公共连接)。 问题是否仍然存在?

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好,

    非常感谢你们的关注! 这一问题已由 Reddit 帖子中的一位同事解决。 问题的根本原因似乎是 6V 电源的参考点是浮动的。 具有正确的接地点可以解决问题。  评论中分享了这一解决方案。

    现在我们可以结束这条线程。 感谢你的帮助!


    此致,

    Jejomar