This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:TLV320AIC3254EVM-K

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1071849/tlv320aic3254evm-k-tlv320aic3254evm-k

部件号:TLV320AIC3254EVM-K
“线程”中讨论的其它部件:TLV320AIC3254LM317

尊敬的先生/女士:

我正在使用 TLV320AIC3254 EVM-K,自从尝试过一些测试后,它似乎不再起作用。 当我插入一些耳机时,我可以通过扬声 器听到奇怪的噪音,TLV320AIC3254 EVM-K 似乎过热。 更准确地说,组件 U6似乎过热很多。

你知道问题是什么吗?

祝你度过美好的一天!

此致,

威廉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    U6是可调调节调节器 LM317,输出用于 HPVDD (耳机 VDD),可能损坏。

    您可以删除 U6并尝试使用 HPVDD 的外部源。 如果声音良好,请更换 U6;如果声音不好,则可能是 AIC3254也不好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您提供的信息,因此我们应该为 TP35提供外部来源?

    我们应该提供什么电压?

    祝你度过美好的一天!

    此致,

    威廉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EVM 上,您可以卸下此 W18跳线以断开与 U6的连接,然后在 TP32上提供3.3V,而不是从电路板上卸下 U6部件。