This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV592:过电流保护跳闸

Guru**** 2638685 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1071297/drv592-overcurrent-protection-tripped

部件号:DRV592

您好,

我使用 DRV592驱动 Peltier 芯片进行冷却,CUI CP40347,但我不断遇到过流故障。 提供的电压为5V,但精确测量为4.96V。 应用的 PWM 为100kHz。 为 DRV592选择的电感器和电容器与数据表完全相同。

1.当我连接到珀耳帖并在5 V 或2.5V 时应用 PWM 时,故障0和1都为0。

2.当我断开珀耳帖 并在5 V 时应用 PWM 时,故障0和1均为5V。

3.  当我断开 珀耳帖 并在2.5 V 时应用 PWM 时,故障0和1均为0。

我不理解的是,即使我断开珀耳帖,为什么在 PWM 2.5V 时仍然会出现过电流故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼

    是否可以 再尝试一次拆卸 LC 过滤器的实验?  我怀疑:尽管珀耳帖未连接负载,但 LC 仍在执行负载。 如果存在高频信号,则会出现浪涌电流。  

    迪伦