This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:ADC 前启动浪涌电流和内部电路的问题

Guru**** 2541980 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1073605/tlv320aic3204-question-regarding-start-up-inrush-current-and-internal-circuit-before-adc

部件号:TLV320AIC3204

您好专家,

我有两个关于此设备的问题,如下所示。

  1. 启动期间 IC 中的电流下沉量有多大?\
    1. 我们需要在启动期间估算系统的总电流,以便了解这些信息。
  2. ADC 之前是否有内部低通滤波器?
    1. 我们想知道这种形成,以考虑是否应该添加反走样过滤器。  

我很期待听到你的回复。


谢谢,致以诚挚的问候!
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.您可以参阅以下文档的第2.9.1节:

    https://www.ti.com/lit/ml/slaa557/slaa557.pdf?ts=1643644455435

    2. ADC 之前没有内部 LPF,设备输入交流耦合帽和内部输入阻抗形成高通滤波器,请参阅此处的常见问题解答以了解更多信息。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773059/faq-tlv320aic-codecs-how-do-i-calculate-the-input-impedance-of-an-tlv320aic-device

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉我的延迟回复。

    1.您建议的文档仅描述了每种模式下的电流消耗。 但我们想知道在设备启动(或断电)情况下消耗电流的情况。 这不是很稳定,我认为我们不能对这种操作模式进行分类。
    您是否会告诉我启动时的浪涌电流?

    2.我明白了。


    谢谢,致以诚挚的问候!
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们不会对这种情况进行规范,因为浪涌电流取决于系统电容和电源的转换率。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Expert。

    当它们使用符合典型应用电路的外部电容器时,您是否会提供浪涌电流?

    此致,
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kazuki,

    彼得今天不在办公室,下周初将对你作出回应。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们的主板与应用电路的构造不同,因为它需要覆盖其他设备型号。

    由于默认情况下大多数数据块都处于禁用状态,因此电流不会很高,因此在这里不应引起关注。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我了解 EVM 使用的外部组件与典型的应用电路不同。
    但是,我们无法区分浪涌电流是否会在没有任何价值的情况下发出。
    您能否提供 EVM 的预期浪涌电流?
    如果无法提供此功能,您能否提供估计的最大涌入电流(就像它可能不会超过设备或类似设备的最大电流消耗)?

    此致,
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此电流配置文件是与 EVM 及其控制器板一起使用的,因此不会像您所知的那样反映设备本身。