This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2704C:支持 ROM 的 USB 音频 ADC DAC,用于更改计算机上显示的字符串描述符名称

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2704C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1074537/pcm2704c-usb-audio-adc-dac-with-rom-support-to-change-the-string-descriptor-name-seen-on-computer

部件号:PCM2704C

大家好,我们正在设计和构建板,其中有几个 USB PCM 编解码器连接到 USB 集线器(也在板载),以提供不同的立体声输入和输出,并连接到无线电广播混音器上。

我们正在生产这种板,供内部使用,这种板的生产量非常小, 但我们面临一个问题,所有字符串描述符都像通用的“USB 音频编解码器”,我们希望根据固定用途(如“墨盒1”,“墨盒2”,“音乐输出”,“麦克风输入”或类似内容)对其进行重命名。 但似乎不允许改变。

我们需要这种方法来简化软件的任务,让主机/DJ 知道这种输入意味着,如果他们看到所有的“USB 音频编解码器”,那么到目前为止,这种输入完全令人困惑。 因此,我们需要一个具有立体声输入(L-R 通道)和立体声输出(L-R 通道)的 PCM USB 音频编解码器。

例如,我看到 PCM270xC 系列(PCM2704C)似乎允许使用外部 ROM 更改名称,但它们更倾向于耳机级别或 SPDIF (我们不需要数字,只需要模拟),而且它们也没有任何输入。 如果我们必须使用独立的 IC 进行输入和输出,这不是一个问题,但必须允许我们在计算机识别每个设备后更改其说明/名称。 此外 ,最好使用 SSOP 软件包。 TI 目录中是否有适合我们的解决方案? 谢谢,致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我正在与 我们的内部团队联系,看看我是否可以为您找到解决方案。 我将在下周中通知你。

    此致,

    阿拉什。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Miquel,  在数据表 中,第9.3.7节 介绍了如何执行此操作。 这不是你可以使用的吗? 因为这是我们可以提供的有关 ROM 的唯一信息。

    在 TI.com 上,您可以像下面的图片一样筛选左侧的软件包。似乎   没有任何适合您需要的软件包,

    此致,

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题不在于封装。 问题是 PCM2704C 是一个输出设备(这对我们的项目来说是可以的,因为我们需要一些输出才能设置 设备描述符字符串),但我也需要输入,我的意思是,PCM2704C 是“USB->DAC->AUDIO OUT”, 此外,我还需要一个 IC 来提供音频立体声输入 A,如“音频输入->ADC->USB”,在这两种情况下都支持更改描述符字符串(使用 ROM 或任何其他方法)。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     很抱歉,我们误解了你的问题!  基本上,您正在询问一个具有相同 IC (编解码器)上的 DAC 和 ADC 的软件包,或者一个 ADC, 以支持更改描述符字符串。 我仍然需要 询问 我的一位同事,因为我不熟悉所要求的部件。

    此致,

    阿拉什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您向我提供一封电子邮件,以便我们可以继续离线?

    此致,

    阿拉什