This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:PVDD 的 UVP 函数

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3245, TPA3255, TPA3251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1074426/tpa3251-uvp-function-for-pvdd

部件号:TPA3251
主题中讨论的其他部件:TPA3245TPA3255

您好,
查看 TPA3151数据表时,没有任何 PVDD 的 UVP 阈值级别规范。
另一方面,在家用设备 TPA3255或 TPA3245上,有明确规定的 PVDD UVP 电压。

例如,在 TPA3245上
Vuvp,PVDD 欠压保护限制,PVDD_x 9.7 V
Vuvp,PVDD,HYST 1.25 V

请问,TPA3251上 UVP 的 PVDD 电压是多少?

此致,
莫奇雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Mochizuki,

    PVDD UVP 阈值应为8.5V。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    感谢您的支持。

    以下是有关 UVP 功能的系列设备规范的摘要。

     

                TPA3245   TPA3251  TPA3255

    PVDD 微型    12V        12伏       18伏    

    Vuvp 限制     9.7伏        8.5V      14.5V

    Vuvp 静脉   1.25V        ?? 五       1.4 V

     

    1. TPA3251的 Vuvp 滞后是什么?
    2. 为什么 TPA3251 Vuvp 限制低于具有相同 PVDD 微型电压的 TPA3245?
    3. 您是否计划修改 TPA3251数据表以添加 UVP 规格?

     

    此致,

    莫奇雪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,莫奇雪-桑,

    1. PVDD UVP 滞后应为0.4 V

    2.不同的设备,不同的体系结构

    3.我不能评论这一次,我们只保证数据表中的规格,但如果可行,我们将在内部进行检查。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,路易斯,

    感谢您的及时支持。

    我们将参考此 E2E 线程进行产品设计审查。

    此致,

    莫奇雪