This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:散热器应用查询

Guru**** 2378640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1074036/tpa3116d2-heatsink-application-inquiry

部件号:TPA3116D2

您好,Team,

我的客户已经拥有设备的散热器。 但是 ,装配人员正在要求获得有关如何应用散热器化合物,使用哪种最佳材料以及螺杆扭矩规格的说明? 我们是否有任何有关此申请的信息或文档供他们使用?

此致,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan 您好,

    https://www.ti.com/lit/an/slva462/slva462.pdf 是散热器设计的有用应用说明。

    我们通常在 EVM 上使用60-80 NCM 来获得螺钉扭矩

    请勿使用具有高电导率或电容的热化合物,除非您可以确定该化合物无法迁移到应用该化合物的 IC 针脚。  具有上述任一特性的化合物可能导致局部或接近短路,电阻性或电容性。

    我们已使用北极银色陶瓷作为我们的热复合物。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis,

    感谢您的回复。 遗憾的是,最后一个问题 是,我们在其数据表中找不到任何列出北极银陶瓷材料的化合物,您能否推荐我一种?  我可以使用 Chipquik 的 TC3-3.5G 吗?  

    e2e.ti.com/.../TC3_5F00_3_5F00_5G_2D00_2511310.pdf

    此致,
    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Renan

       TC3-3.5G 数据表看起来不错,您可以使用此数据表。