This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1650-Q1:回路稳定性模拟

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: INA1650-Q1, TINA-TI, INA1650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1073956/ina1650-q1-loop-stability-simulation

部件号:INA1650-Q1
《线程》中讨论的其它部件: TINA-TIINA1650

大家好,团队

我的客户希望模拟 INA1650-Q1的回路稳定性(输出摆动与否)。

PSPICE 模型和/或 TINA-TI 模型可以模拟它吗?

我提出质疑是因为我听说一些音频设备的模拟模型只涵盖音频频频频频频频频频频频段频率,而且回路稳定性分析不准确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    INA1650型号是 Green-Williams-LIS 型号。 这是设备的行为模式。 我已经对参考设计运行了频率分析,您可以看到设备频率响应超出音频波段100 MHz。 客户可以使用此型号检查电路的稳定性。  

    此致,

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯-桑,

    感谢您的回复。

    这是否意味着模拟模型可以用于具有一定电容负载的输出稳定性分析?

    PSPICE 和 TINA 之间是否相同?

    Regerds,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平艾山

    我不正确。 此模型不适用于稳定性分析。 我尝试模拟输出上的不同电容负载。 理想情况下,模拟中的过冲百分比将跟随 PDS 中图19中的过冲百分比。 它不是。 我将就该模型与团队协商,但目前两个模型都不支持稳定性分析。  

    此致,

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯-桑,

    感谢您的双重检查并计划与建模团队进行沟通。

    我会等待您的更新。

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平艾山

    我已就此问题向您发送了一封直接电子邮件。 让我们脱机处理此问题,我将关闭此帖子。  

    此致,

    克里斯·费瑟斯通