This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255无输出

Guru**** 2519010 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1074130/tpa3255-tpa3255-no-output

部件号:TPA3255
“线程:测试”中讨论的其它部件,

您好,

最后,我们的主板已准备好进行测试。 但我们无法从 TPA3255获得任何输出。

一个问题是:M1和 M2应在最小1.9V 输入时读取高电平。 所以我们决定用我们3V3源的电阻器来设置它们。

同一放射源用于在高水平上绑定重置。 所有设备都使用相同的 GND 平面。

这是我们发送给输入 A 和 B 的信号:

如果我只向 输入 A 或 B 发送信号,则 TPA3255将开始绘制电流(大约1安培)。

只要应用对称信号,输入电流就大约为100 mA。

接地重置接地将电流降至85 mA。  

因此,芯片看起来是以某种方式工作的...但我们无法确定问题是什么。

我们是否在原理图上做了一些错误的事情?

谢谢,致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,克里斯托弗,

    • 您能否显示 ADC 输出电路进入输入引脚?
    • 您是在差分信号的所有输入电平上看到这种情况,还是仅仅在显示的波形上看到这种情况
    • 您使用的负载阻抗是多少
    • 是否可以在较低的 PVDD 电压下测试
    • 当负载连接和断开时,是否会触发这种行为?

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    n´t 问题...我的学生系统地用隔离间隙填充剂盖住了 PCB,散热器正在将交流耦合电容器的输入信号缩短到 GND。 因此,三个印刷电路板的输入引脚上的信号为0V。 我今天找到了这个问题并解决了这个问题。 现在一切都好了。

    我想知道散热器的大小必须比 TPA3255提供200 W ...一个120x70x10毫米的带铆接氧化铝块的冷却效果似乎太低。

     在给定的连续功率下,芯片的散热公式是否存在?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,克里斯托弗,

    对于我们的 EVM,我们将此用于散热器: 高级散热解决方案 ATS-TI1OP-519-C1-R3。 这可以由供应商购买。

    虽然不适用于此设备,但我们为汽车 D 类产品提供了一份散热应用说明,该说明将有助于计算 https://www.ti.com/lit/an/slaa996a/slaa996a.pdf 的散热量

    此致,

    路易斯