This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:输出功率因芯片而异

Guru**** 2951520 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1074450/tas5756m-output-power-varies-from-one-chip-to-another

部件号:TAS5756M
“线程:测试”中讨论的其它部件,

您好,

我们目前的一个项目处于生产前阶段,我们在可靠性测试中发现 ,设备的输出功率会从一个变为另一个。

我们正在使用 TAS5756M 放大器,我们已经做了一些测试,但当我们交换放大器时,是发生重大变化的时候。

FYI,系统配置为每通道传输25W 至6欧姆。 每一台设备都应该提供相同的功率,但我们发现其中一些设备的功率为22W,有些设备的功率为27W,我们是否需要了解这些情况? 显然,制造商(如下文所示)已经交换了产生22W 和27W 电流的装置的电流,结果是电源转换,因此产生22的装置开始产生27,反之亦然, 这就得出了这样的结论:电流正在导致这种情况。 安培的输出公差是多少?

以下是我从工厂收到的信息:

硬件:

使用以下方法测试黑白设备。 白色装置最大功率为22W,黑色装置最大功率为27W。

    1.将功率放大器 PWM 上的 RC 电阻更改为10R 1%精度电阻测试功率不变

    2.已交换 这两台设备上的蓝牙模块,电源测试无变化

  1. 已在 这两个装置上交换 TAS5756M,并且输出更改会跟随 TAS5756M 芯片  

软件:

1.测量两个功率放大器的输出。 当输入低于350mV (线性放大区域)且输入高于350mV (DRC 活动区域)时,  

这两个装置的功率放大器输出始终相差0.5 dB~0.7 dB

2.测量 两台机器的 BT 模块 I2S 输出,可以看到两台机器的 I2S 音频振幅相同

从上述情况来看,我们认为根本原因是 TI TAS5756M

如果您需要更多信息,请告诉我。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉列尔莫,您好!   

    我们的设备的扬声器放大器增益通常为+/-1dbV。 如果您用不同的 IC 更换了白色装置,则可能是增益变异的下端的设备。

    此致,

    路易斯