This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 I2S 的2x50w 音频放大器和100瓦低音炮

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1074428/2x50w-audio-amplifier-and-100-watt-subwoofer-with-i2s

“线程”中讨论的其它部件:TAS5828M
你好,我对我缺乏经验感到抱歉。
我需要一个标题中具有特性的放大器,但没有找到任何已经制造的放大器, 
我想知道我是否可以使用其中的两个,以及如何连接它们。 现在我只使用了 tas5760。
感谢所有能给我一个帮助的人
弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Franceso,

    使用2台 TAS5828M 似乎可以满足您的应用需求。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢路易斯的回复,
    我看了你告诉我的模型数据表,但我无法理解两个安培图中的联系。
    我举一个例子,在第26页的模拟模型 tpa3116中,我给出了一个示意图,让我了解如何在这些放大器上连接它们, 
    我没有找到任何这样的东西。 非常感谢,祝你度过美好的一天
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Francesco,

    它显示在“典型应用程序”页面中。 根据配置的不同,您可以共享相同的输入 I2S 总线,或者如果您使用2.1过程流,低音扬声器(0.1 PBTL)将使用立体声2.0 BTL 声道 SDOUT 作为 SDIN。

    此致,

    路易斯