This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559:TAS2559噪声

Guru**** 2581905 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1073624/tas2559-tas2559-noise

部件号:TAS2559
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

 我们在设计中使用 TAS2559音频放大器。 我们可以在两次音频间隔之间听到噪音(暂停期间)。 我附上了示意图供您参考。 请帮助解决此问题。 输出中是否有要添加的过滤器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Manikandan,

    您能否分享有关测试/问题的更多详细信息?

    • 噪音是什么样子? 它是否像静态随机噪音? 或者它是在发出蜂鸣声还是爆裂声? 录制或范围捕获可能有所帮助
    • 暂停期间是否始终启用时钟? 您还可以在暂停期间检查数字输入数据线路吗?
    • 请共享测试程序,包括电源顺序,设备初始化和输入数据顺序
    • 请共享 TAS2559的初始化脚本
    • D 类输出端似乎有电阻器和电容器,由于图像分辨率,我无法分辨,但我想确保以下几点:
      • 电阻器是否为0欧姆?
      • 如果上述情况正确,电容器是否已安装? 在这种情况下,我建议拆除电容器。 建议不要将电容器直接置于 D 类驱动器的输出位置。 尽管这可能不是噪音的原因。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噪音是什么样子? >是的,它就像 连续的随机噪音。 附加的录音。

    暂停期间是否始终启用时钟? 您还可以在暂停期间检查数字输入数据线路吗?----- > BCLK 一直处于启用状态。 暂停期间 LRCK 和数据被禁用。

    电源序列->VBAT->IOVDD->DVDD->AVDD  

    请共享 TAS2559-->的初始化脚本,我们使用的是从 PPC3生成的以下 ROM 模式1配置脚本。

    #########################################################
    # TAS2559 debug cfg file
    # PPC3 File: 
    # TAS2559 version: 3.0.5
    # DDC Name: ESRDFJGH
    #########################################################
    d 01
    w 98 00 00
    w 98 7f 64
    w 98 07 01
    d 10
    w 98 7f 00
    w 98 07 03
    w 98 00 00
    w 98 7f 00
    w 98 2c 00
    w 98 00 00
    w 98 7f 00
    w 98 04 60
    d 02
    w 98 05 00
    w 98 00 00
    w 98 04 00
    w 98 00 00
    w 98 7f 00
    w 98 01 01
    d 10
    # PLL begins
    w 98 00 00
    w 98 7f 00
    w 98 00 01
    w 98 73 0f
    w 98 74 00
    w 98 00 00
    w 98 7f 64
    w 98 1b 01
    w 98 1c 10
    w 98 1d 00
    w 98 1e 00
    w 98 20 02
    w 98 22 08
    w 98 02 10
    w 98 21 08
    w 98 01 08
    w 98 2b 00
    w 98 2c 40
    w 98 1f 20
    w 98 2a 00
    # PLL ends
    # Program begins
    w 98 00 00
    w 98 7f 00
    w 98 00 fd
    w 98 0d 0d
    w 98 00 fe
    w 98 28 00
    w 98 00 00
    w 98 08 02
    w 98 0a 08
    w 98 34 03
    w 98 00 32
    w 98 3c 3d
    > 99
    > 99
    > 9a
    w 98 70 00
    > 03
    > de
    > 00
    w 98 68 00
    > 00
    > 00
    > 00
    w 98 00 33
    w 98 64 39
    > 80
    > 00
    > 00
    w 98 00 35
    w 98 4c 00
    > 00
    > 00
    > 01
    w 98 00 34
    w 98 68 00
    > 6a
    > e2
    > 36
    w 98 6c 00
    > 6a
    > e2
    > 36
    w 98 70 7f
    > 2a
    > 3b
    > 94
    w 98 00 00
    w 98 22 01
    w 98 00 00
    w 98 7f 82
    w 98 00 19
    w 98 38 d1
    > 50
    > 00
    > 10
    w 98 00 00
    w 98 7f 00
    w 98 00 32
    w 98 3c 3d
    > 99
    > 99
    > 9a
    > 30
    > 00
    > 00
    > 00
    > 50
    > 00
    > 00
    > 00
    w 98 4c 02
    > 00
    > 00
    > 00
    w 98 60 28
    > 00
    > 00
    > 00
    w 98 00 33
    w 98 40 00
    > 00
    > 00
    > 00
    w 98 64 39
    > 80
    > 00
    > 00
    w 98 00 00
    w 98 06 7c
    w 98 2b 03
    w 98 2a 04
    w 98 00 00
    w 98 7f 64
    w 98 28 80
    w 98 00 00
    w 98 7f 00
    w 98 08 02
    w 98 00 33
    w 98 10 73
    > 33
    > 33
    > 33
    > 6b
    > 85
    > 1e
    > b8
    w 98 20 1d
    > 99
    > 99
    > 99
    > 20
    > cc
    > cc
    > cc
    > 24
    > 00
    > 00
    > 00
    > 27
    > 33
    > 33
    > 33
    > 2a
    > 66
    > 66
    > 66
    > 2d
    > 99
    > 99
    > 99
    > 30
    > cc
    > cc
    > cc
    > 34
    > 00
    > 00
    > 00
    # Program ends
    # PRE begins
    w 98 00 00
    w 98 7f 00
    w 98 2f 2a
    w 98 2d 17
    w 98 00 02
    w 98 06 01
    w 98 00 32
    w 98 54 00
    > 88
    > 3f
    > d1
    > 00
    > 06
    > d3
    > 72
    # PRE ends
    # Configuration begins
    # Configuration ends
    w 98 00 00
    w 98 7f 00
    w 98 05 a0
    w 98 04 f2
    d 02
    w 98 00 00
    w 98 7f 00
    w 98 2d 21
    w 98 2e 21
    w 98 2c 0b
    # PostPowerUp begins
    # PostPowerUp ends
    d 02
    w 98 00 00
    w 98 7f 00
    w 98 07 00
    w 98 7f 64
    w 98 07 00
    

    输出电阻器为0欧姆,电容器未组装。 这方面还有一件事需要做,我们可以在启动 TAS2559后立即听到噪音。 除了音频播放时间,我们可以听到噪音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,我们是否每次都要编写 I2C 配置? 因为如果我们不编写 I2C,就没有音频输出。 在两段时间(暂停/无音频)之间,我们可以听到噪音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    修正:暂停期间禁用所有时钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Manikandan,

    感谢您分享更多信息。
    我会检查你的脚本和我身边的类似顺序。

    只要禁用时钟,您就需要每次写入 I2C 配置。 当设备不再收到输入时钟时,它应检测时钟错误。
    时钟错误会使设备静音,因此我需要了解为什么扬声器上仍有一些东西在发出。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加案例:

    1)如果我们正在通过 PPC3使用 TAS2559 EVM 将同一脚本编程到定制板,则我们不会收到这种噪音。PPC3工具是否在初始化过程中编程任何附加脚本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Manikandan,

    您在终端系统上使用什么文件来配置 TAS2559? EVM 使用 cfg 格式,因此我想知道您在自定义主板上使用的格式。

    您还可以比较两种配置的寄存器转储,以了解可能会增加噪音的因素。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用上述从 PPC3生成的组合 configuration_ROM_Mode1 .cfg 文件。

    在 PPC3中使用直接 I2C 在定制板中写入相同的代码

    在静音间隔期间,您能否帮助解决导致噪音的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Manikandan,

    您可以使用 PPC3在 RAM 模式(或调谐模式)下配置设备。 我可以使用您的脚本或 PPC3 ->测试和测量-> ROM 模式1或2复制随机噪音,然后禁用输入时钟。

    当输入时钟丢失时,ROM 模式的配置似乎不会使设备静音。 我可以进一步检查这些差异。

    您是否计划在 ROM 模式或调谐模式下使用 TAS2559? 如果使用调谐模式,则不会出现此问题。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以共享任何用于 TAS2559编程方法的文档,甚至可以共享一个无噪音工作的脚本? ROM 模式1或2更好,即使它在 RAM 模式下工作,也没关系。 我们将尝试这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Manikandan,

    您可以尝试使用附带的 cfg。

    e2e.ti.com/.../8664.combined_5F00_configuration_5F00_0_5F00_TuningMode_5F00_48KHz.cfg

    或者,按照以下任一步骤操作:

    • 使用 PPC3 GUI 配置 RAM 模式:
      • 打开 PPC3
      • 连接 EVM 并为其供电
      • 打开 TAS2559插件
      • 单击测试和测量磁贴
      • 单击“RAM Mode (RAM 模式)”按钮
    • 使用 cfg 在 RAM 模式下配置:
      • 重复类似的过程,但转到 End System Integration (结束系统集成)磁贴
      • 在“配置选择”步骤中选择“RAM 模式”或“调节模式”作为应用程序,完成此过程

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师