This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:从 MIC 输入引脚到 I2S 输出的绝对相位精度

Guru**** 2387800 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1074026/tlv320adc3101-absolute-phase-accuracy-from-mic-input-pin-to-i2s-output

部件号:TLV320ADC3101

您好,

我们的客户已经验证了 MIC 输入到 I2S 输出之间的绝对相位准确度。

不幸的是,它已经过了一个阶段,然后我们通过更改差分 MIC 输入引脚+/-极性或在 BQ 阶段应用-1系数来获得相位 I2S 输出来确认了变通办法的有效性。

下面是一个问题,您是否计划在不久的将来在 TLV320ADC3101上应用芯片更改来纠正这种阶段方式?  如果是这样,我们的客户将等待新的芯片版本,而不应用这些变通办法。

 

此致,

莫奇雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    据我所知,没有计划进行芯片修订。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sanjay,

    感谢您的及时回复。

     

    我们的客户想知道的一点是,“从 MIC 输入到 I2S 输出的相位特性”是 TLV320ADC3101的硅设计规范,这是正确的吗?

    实际上,数据表中没有绝对阶段的描述。 我们是否应该仅仅关注释放的硅特性?  

     

    此致,

    莫奇雪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以收到显示输入 信号连接的客户示意图?