This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3007:有关4欧姆扬声器的 D 类放大器的功能

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3007, TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1074194/tlv320aic3007-capability-of-class-d-amplifier-concerning-4-ohm-speaker

部件号:TLV320AIC3007
“线程”中讨论的其它部件: TLV320AIC3100

尊敬的 TI 社区:


Ω TLV320AIC3007数据表,“单声道 D 类输出能够以不同的方式驱动8 µ A 扬声器。” TLV320AIC3XXX 系列的其他编解码 器甚至能够以不同的方式驱动4 Ω 扬声器。

是否可以将4 Ω 扬声器与 TLVAIC3007的 D 类驱动器区别开? 是否有其他规格或经验? 我非常感谢你的帮助。 非常感谢!

数据库

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    建议使用额定8欧姆扬声器,因为它没有像另一个具有4欧姆作为最小阻抗的系列那样指定最小扬声器阻抗。

    如果要驱动4欧姆, 可选择 TLV320AIC3100。