This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3156D2:输出 LC 滤波器的 SFR

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1073460/tpa3156d2-sfr-of-output-lc-filter

部件号:TPA3156D2

你(们)好 我们将使用带负载的 D 类-压电转发器。 输出的 PWM 为1 MHz。

问题是-输出 LC 滤波器中的感应器的最小 SFR 可以是多少?

 如果是“严重损坏”,我应该使用180uH ,最好使用 SFR-3 MHz 或更低的频率。

不幸的是,我找不到任何关于 SFR 的信息,进入 SLOA242A 和 sla701a。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikhail,

    这方面的设备规格不是很具体,但您可以使用 https://www.ti.com/tool/LCFILTER-CALC-TOOL 来帮助您设计用于设备输出的 LC 过滤器。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis,

    TI 拥有 非常出色的文档/app_note 和 calc-tool,但遗憾的是,没有关于感应器的 SFR (自谐振频率)的建议。

    对于2,4,8欧姆负载,它与 D 类的 PWM 相差甚远,但对于100欧姆负载(电感约80-120 uh),它应引起注意。

    请给出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikhail,

    此设备的典型应用程序不使用这些高阻抗,因此我们没有关于此规范的建议。

    此致,

    路易斯