This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5722L:被动选择

Guru**** 2982020 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5722L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1073091/tas5722l-passive-selection

部件号:TAS5722L

大家好,我们对 TAS5722L 被动选择有一些疑问:

输入批量电容:

第8.2节显示了2个100 UF 电解电容器

第 8.2.2.4节提到了这些问题

评估套件使用2 x 47 UF 电解液

问题:

——我们如何了解我们的应用需要多少电容? 我们的 PVDD 非常低(5V0),我们希望尽可能地节省电路板空间

为什么使用电解电容器代替陶瓷?  

输出滤波器:

数据表中没有提到任何输出过滤器的设计。 第8.2节展示了无丝设计

评估套件在输出上使用铁氧体磁珠

问题:

我们如何知道是否需要过滤器?

——我们应该如何设计这种过滤网?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,丹尼尔

       最小工作电压为4.5V,实际上我们不建议您使用5V PVDD,设备开始播放时始终存在波纹电压。

        输入电容的值将影响波纹电压,请检查您可以接受多少波纹。 大波纹也会影响 THD 性能。 至于电解电容器,我认为 陶瓷电容器不能像100uF 那样轻易地输出真正的大值,它们能吗? 您可以比较成本并做出决定。

       您可以使用4.7uH 和0.68uF 作为输出过滤器。 如果您不在乎 EMC 性能,您还可以选择300Ω@100MHz 铁氧体磁珠而不是电感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,

    感谢您的回复。 我们希望在5V0下使用此设备,但无论如何,我们都不应看到电压低于4.5V 的情况,因为此导轨上的其他设备也将开始出现问题。 如果我们能确保电压不低于4.5V,我们可以使用5V0 PVDD 吗?

    您是否有任何公式或建议来确定所需电容的起始值?  

    第 8.2.2.4节提到设备的 PSRR 非常高,这意味着输入的波纹不应成为问题。 请澄清。

    它看起来像 Murata 制造商的1206陶瓷电容器,具有47,100,220 UF 电容。 使用陶瓷有什么缺点吗? 这只是成本吗?

    您是如何得出过滤器的值的?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,丹尼尔

    [引用 userid="451599" url="~ë/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1073091/tas5722l-passive-selection/3972381#3972381"]如果我们可以确保电压不低于4.5V,我们可以使用5V0 PVDD 吗?

    是的,你可以。

    [引用 userid="451599" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1073091/tas5722l-passive-selection/3972381#3972381]]\n 您是否有任何公式或建议来确定所需电容的起始值?  [/引用]

    没有关于它的公式。

    [引用 userid="451599" url="~ë/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1073091/tas5722l-passive-selection/3972381#3972381]]输入信号波纹不应成为问题。 请澄清。

    波纹不会损坏设备,只会导致 THD 更差。

    [引用 userid="451599" url="~ë/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1073091/tas5722l-passive-selection/3972381#3972381"]来陶瓷有什么缺点? 这只是成本吗?

    使用陶瓷是可以的。

    [引用 userid="451599" url="~ë/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1073091/tas5722l-passive-selection/3972381#3972381"]您如何得出筛选器的值?

    这是我们通常使用的滤波器值,具有更好的 EMC 性能,也不会损害音频带。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    关于您的评论,“您还可以选择300Ω@100MHz 铁氧体磁珠而不是电感器。” ——为什么您决定300欧姆,而评估使用180欧姆?

    我们的系统中的 THD 更差会产生什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼尔,

    对于 EMI 问题,通常建议使用300ohm 阻抗@100MHz,但使用我们在 EVM 中使用的铁氧体磁珠 也是合适的。 更差的 THD 会影响音质,因此您需要根据 系统要求确定音频性能是否合适,可能会为您的应用程序提供音频性能,但这需要您在自己的系统中进行验证。

    此致,

    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢- 我们现在将使用 NFX2MSM181SN10L。